请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8872EVM 主题中讨论的其他器件: DRV8872-Q1
您好的支持团队、
您能否告诉我 为什么 DRV8872EVM 的占空比范围 与 DRV8872-Q1的占空比范围不同?
I saw [它能够提供大约25kHz 的输出、可在5%至之间进行调节
95%占空比。 该方波输出信号将从0V 切换到 V5P0。] DRV8872EVM 的数据表中
另一方面、DRV8872-Q1的数据表显示[可在100%占空比驱动下将 IN1和 IN2引脚设置为高电平和低电平、并可使用 ITRIP 控制
电机电流、速度和扭矩能力]。
当占空比小于5%或大于95%时、DRV8872EVM 无法运行、是否正确?
此致、
Ochi