This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:推荐24V 直流输入150W/250W BLDC 驱动解决方案

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00447
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/836415/drv8303-24vdc-input-150w-250w-bldc-drives-solution-recommend

器件型号:DRV8303
主题中讨论的其他器件:TIDA-00447

24V 直流输入150W/250W BLDC 驱动器解决方案建议、我们向 客户推广 TIDA-00447总解决方案、我们是否有更好的客户参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您能否解释一下该设计的其他一些详细信息? TIDA-00447解决方案的哪些品质对您的客户有所帮助?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    仅提供输入电压和电源。 您希望了解哪些详细信息、我将与客户核实。 电机转速?扭矩?...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    为获得最佳建议、我们应了解以下内容:

    它们需要梯形控制还是 FOC?

    电机是有传感器还是无传感器?

    此设计是高速设计吗?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    1.FOC

    无传感器

    风扇电机应用、非高速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    此应用手册应满足客户的需求。

    此致、

    -Adam