主题中讨论的其他器件:DRV8350、 LM5009A、 LM5008A、 LM5008
如果 Vin 上的输入电压高于44V、则开关节点会出现意外行为。 您能解释一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,Michael
我使用5008A 进行了仿真、没有任何错误
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=08069858D45EF611
为什么要用 5009A 来做?
让我们首先关注原理图条目。 感谢大家分享原理图。
您是如何想出纹波注入电路的?
这是用于纹波注入的良好资源。
你(们)好,马歇尔
I/We 使用 LM5008 QickStartCalculator (http://www.ti.com/tool/LM5008QUICK-CALC)通过 a 得出纹波注入电路
Rolf、
我不怀疑这是根本原因、但我仍会按照 Marshall 的建议仔细检查您的纹波注入。
这似乎是自举电路的问题、BST 打开高侧 FET (打开 SW)、如果引导电荷不可用、FET 将无法正确打开。 我认为 BST 电容器过孔是进入 BOOT-SW 路径的寄生电感、会干扰保持 SW 导通的 BOOT 电压。
引导电容器的放置位置不是很好。 在常规的 LM5008A 中、CBST 直接放置在 SW 和 BST 引脚旁边、但我可以看到、在该 DRV 器件中它不实用。 VCC 电容器的放置也很差。
您能否在48V 输入电压下运行这些测试来测试我的理论?
1) 1)在器件引脚处探测 VIN-GND、以确认在此情况下 VIN 电压稳定为48V。
如果这是好的、
2)探头 BOOT-SW (SW 上探头的 GND、断开其他探头!) 并查看 BOOT-SW 电压是否为稳定的7V。
请告诉我!
-奥兰多