DRV8886AT 能否 驱动1.5A 额定双极步进电机?Ω
DRV8886AT 的输出电流 为峰值电流?μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8886AT 能否 驱动1.5A 额定双极步进电机?Ω
DRV8886AT 的输出电流 为峰值电流?μ A
尊敬的 Rick
感谢您的回复。
但我仍然有一些疑问。普尔斯给我一些指导。
DRV8886AT 的数据表描述了满量程电流为2A(最大值)或1.4A RMS 电流(最大值))。
我的问题如下:
我的理解是 IC 的驱动能力是1.4A RMS 电流(最大值)μ A、因此 IC 似乎无法驱动 额定电流为1.5A 的电机。
在对1/16微步进进行工作期间、xOUTx 引脚的输出参数是什么? 是满量程电流还是 RMS 电流?μ A
此致、
您好、user6151353、
但我仍然有一些疑问。普尔斯给我一些指导。
DRV8886AT 的数据表 描述了满量程电流为2A(最大值)或1.4A RMS 电流(最大值))。
最大满量程电流为2A 这相当于电机旋转时的1.4A RMS 电流。
我的问题如下:
我的理解是 IC 的驱动能力是1.4A RMS 电流(最大值)μ A、因此 IC 似乎无法驱动 额定电流为1.5A 的电机。
该 IC 可驱动额定电流为1.5A 的电机、但仅可驱动高达1.4A RMS 的电流。 如果您需要1.5A RMS 电流、器件将无法这样做。
在对1/16微步进进行工作期间、xOUTx 引脚的输出参数是什么? 是满量程电流还是 RMS 电流?μ A
请参阅数据表的表3。 在每个阶跃中、电流被调节至满量程电流的 x%。
例如:
如果满量程电流设置为2A、则表3的步骤1、17、33和49中的电流在一个输出中为2A、在另一个输出中为0A。 电流正弦波将为1.4A RMS。