请参阅数据表第7.4节、了解从 nSLEEP 输出或施加电源时保持低电平的注意事项。 问题是、当器件处于睡眠状态时、STEP 是否需要保持低电平、或者器件是否可以上电进入睡眠模式?
在同一节中、还有一条注意事项、即 tSLEEP 必须在 nSLEEP 引脚上的下降沿之后经过。 这让 我认为、在上电期间将 nSLEEP 引脚保持在低电平不会使器件处于睡眠状态、因为它正在等待下降沿?
在我的情况下、STEP 连接到 MCU、因此可以保持低电平以实现稳定状态、但上电顺序可能未知。 电机驱动器从预期在 MCU 获得电源之前达到稳定状态的电源获取电源、但否则整个板同时获取电源。
1) 1)器件处于睡眠状态时、在 STEP 引脚上进行活动是否存在任何问题?
2) 2)器件能否在上电时立即进入睡眠模式、从而防止任何错误使 STEP 引脚不保持低电平?