This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8880EVM:缺少 DRV8880EVM/ nw.exe

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/779337/ccs-drv8880evm-drv8880evm-nw-exe-missing

器件型号:DRV8880EVM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我只是遇到了与 Paolo 相同的问题。

一开始试车的时候挺兴奋的,但是被骗了!

我和我的同事已经花了半天时间在 TI 网站和 YouTube 上冲浪、但没有找到解决方案。

如果我们无法让 DRV8880EVM 板运行试用版、我们将再留出半天时间、然后切换到 ST 解决方案!

感谢您的及时支持和

此致

备注:在两台不同的笔记本电脑上试用,Win10 64x,没有防火墙,没有实时防病毒保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过以下步骤解决:

    1. 请勿运行 gcruntime-2.0.6-windows-installer.exe
    2. 请使用 GUIComposerApp-v1.0.setup-win_2.0.3.exe
    3. 按以下方式使用 gcruntime-2.0.6-windows-installer.exe
    4. 就是这样。
    5. 尽情享受您的 Evaboard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 VUTRAN:

    很高兴 EVM 和 GUI 能正常工作! 感谢您发布有关您如何完成此操作的说明! 这有助于其他可能存在类似问题的人。