主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 DRV8301、 LVBLDCMTR
大家好、
我正在研究我的研究生项目、它是双轴惯性反转钟摆。 我已经尝试使用无传感器系统、我需要将电机的速度移动到0左右以获得最大扭矩、因此我转到了有传感器项目并添加了2个正交编码器。
我尝试运行 lab12b 以使用 enco 运行一个电机、它在我的两个电机上都能正常运行、没有任何问题。 我的目标是使用 lab12c、但 MotorWare 项目教程对此没有任何说明。 我尝试运行它、但在我的任何电机上设置"Run_Identify"标志后、它们就会开始抖动、从我的电源消耗大量电流、并以相当快的速度升温。 我已将 speedref 设置为默认值150RPM、提高它会使电流峰值更快。
我的主板是具有两个 DRV8301增压器的 F28069M Launchpad。 我的电机是 LVBLDCMTR 模型。 我的编码器每转分辨率为500脉冲(这是我可以为电机获得的最大值)
感谢您的帮助。