请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8837C 你好
我已经看到了电机驱动器 drv8837c 的数据表。 以下是查询:-
1>是半 H 桥还是双 H 桥?
2>在 drv8837c 的评估板中,跳线连接用于更改电机的旋转方向。 我计划使用 PCB 板上的单个 IC (DRV8837C 的 IC)、使用微控制器正向和反向旋转有刷直流电机。是否可以实现这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:DRV8837C
你好
我已经看到了电机驱动 器 drv8837c 的数据表 。 以下是查询:-
1>是半 H 桥还是双 H 桥?
2> 在 drv8837c 的评估板中,跳线连接用于更改电机的旋转方向。 我计划使用 PCB 板上的单个 IC (DRV8837C 的 IC)、使用微控制器正向和反向旋转有刷直流电机。是否可以实现这一点?
您好、Ankur、
查看答案内联:
1>是半 H 桥还是双 H 桥?
它是单路 H 桥和双路半桥。
2> 在 drv8837c 的评估板中,跳线连接用于更改电机的旋转方向。 我计划使用 PCB 板上的单个 IC (DRV8837C 的 IC)、使用微控制器正向和反向旋转有刷直流电机。是否可以实现这一点?
请参阅下面的器件逻辑表。 具体而言、是正向/反向行。