This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:DRV8350速度控制

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171309/drv8350-drv8350-speed-control

器件型号:DRV8350

您好!

我希望在 电动汽车应用中使用 DRV8350SRTVR。 我见过它的 EVM、但我无法理解速度控制。 我想通过物理油门来控制电机、有什么想法吗?

非常感谢您提供的任何帮助。

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    速度通过输入 PWM 占空比进行控制。 您希望油门响应与 PWM 占空比相关。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    是的、正确。 因为我使用的是基于霍尔传感器的油门、它的电压为5V。 我计划将其集成到 ADC 引脚上、并根据油门电压关联 PWM 周期。 希望这可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    控制电机转速应该可以。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    不用客气。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    要反转 BLDC 的旋转方向、EVM 中是否有任何规定、或者我们是否必须通过交换相位和霍尔传感器电缆来实现该目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    EVM 上没有用于反向的物理开关、因此您可以通过交换所述的导线来实现该目的、也可以通过 GUI 实现。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、  

    谢谢、但我想通过添加一些硬件电路或其他 IC 中可用的任何引脚来实现它、以便顺时针和逆时针旋转。

    此致、

    Jay Kacha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如果您使用1x PWM 模式、则可以使用其中一个输入引脚作为方向引脚。 我建议阅读 DRV835x 数据表的第8.3.1.1.3节。  

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的回答。 我将介绍所提供的部分。