This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243-Q1的问题

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1177287/drv8243-q1-questions-of-drv8243-q1

器件型号:DRV8243-Q1

尊敬的团队:

我们有如下一些问题、

1.电机驱动器的 FAULT#引脚能否由四个引脚共享?
2. FAULT#查看图片可能被锁定,如何解锁?
3.如果我的 FAULT#信号需要通过光耦合器隔离以用于数字信号、那么高电平应该接通哪一侧?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的提问。

    1.我不知道"四人共享"是什么意思。 nFAULT 引脚采用开漏配置。 在无故障条件下、nFAULT 引脚由外部电阻器上拉并处于"高电平"状态。 内部 FET 导通、并在故障情况下将 nFAULT 引脚电平下拉至"低电平"。

    请参阅数据表8.3.4保护和诊断。 在 SPI 型号中、可通过 CLR_FLT 命令或睡眠命令通过 nSLEEP 引脚将其清除。 对于 HW 型号、nSLEEP 引脚或循环通电。

    3.请参阅1)。 nFAULT 引脚采用开漏配置。 详细 的光耦 合器电路应由客户设计。

    此致

    Shinya Morita