请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8805 主题中讨论的其他器件: DRV8711、 TIDA-00872
您好!
我的客户需要24V、3A 单极步进电机驱动器。
由于 DRV8805在单通道打开时只能支持2A 电流。 四通道导通时的电流为每通道1A。
因此、我想我可以并联使用2个 DRV8805来实现3A 的额定电流。
有两个选项:
1.在一个 drv8805内并联使用2个通道,但数据表没有告诉我当2个通道打开时可以处理多少电流。
2.并行使用两个 drv8805的通道1,现在它应该能够处理完全高达4A 的电流,但我不确定是否可以以这种方式并行使用2 drv8805。