This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805:并联使用

Guru**** 705720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8805, DRV8711, TIDA-00872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/756877/drv8805-use-it-in-parallel

器件型号:DRV8805
主题中讨论的其他器件: DRV8711TIDA-00872

您好!

我的客户需要24V、3A 单极步进电机驱动器。

由于 DRV8805在单通道打开时只能支持2A 电流。 四通道导通时的电流为每通道1A。

因此、我想我可以并联使用2个 DRV8805来实现3A 的额定电流。

有两个选项:

1.在一个 drv8805内并联使用2个通道,但数据表没有告诉我当2个通道打开时可以处理多少电流。

2.并行使用两个 drv8805的通道1,现在它应该能够处理完全高达4A 的电流,但我不确定是否可以以这种方式并行使用2 drv8805。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    两个 DRV8805不能并行运行。 首先、两个通道导通时的电流可估算为平方根(2A 平方/有源通道数)或1.4A。 如果一个器件过热、另一个器件可能会进入过流关断状态。

    客户是否考虑以双极配置驱动步进电机? 双极模式下的 DRV8711将能够驱动步进电机。

    另一种选择是使用外部电路将 DRV8711配置为单极模式。 TIDA-00872显示了如何添加外部电路来驱动单极电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、
    我们为什么需要为 TIDA-00872中的 DRV8711提供12V 电压? 我们能否直接为 DRV8711和外部 MOSFET 提供24V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    选择12V 是为了避免超出 Q3、Q4、Q9和 Q10的 Vgs。 此外、12V 还为 DRV8711提供适当的电压、以指示正常运行。

    24V 可与30V Vgs FET 一起使用、也可通过添加额外电路来降低 FET 栅极电压。