主题中讨论的其他器件: TIDA-01389
你好!
我使用芯片半小时、不停地来回移动电机、而在使用 PWM 设置时、DRV8703-Q1变得非常热、并且开始自己吃0.3A。
看来 SPI 在芯片上仍然工作、如果我让它运行25秒、我会通过 SPI 收到过热警告。
可能出什么问题了? 如何进行故障排除? 此芯片是否如此敏感,以至于 VM 中的某些电压尖峰会使其以这种方式运行:)。
此外、由于 MLCC 为10uF/60V、目前很难找到(https://www.ttiinc.com/content/ttiinc/en/resources/marketeye/categories/passives/me-zogbi-20180302.html -我决定不使用它们-这是否是芯片出现故障的原因?
此致