This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1EVM:有关 DRV8702-Q1EVM 的测试问题

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, DRV8702-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/715837/drv8702-q1evm-test-question-about-drv8702-q1evm

器件型号:DRV8702-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8702-Q1

大家好、

最近、我学习了 DRV8702-Q1并进行了一个使用 DRV8702-Q1EVM 驱动有刷电机的实验、然后我有如下一些问题:

CH1:PIN-IN1/PH、 CH2:PIN-SO、 CH3:PIN-GH1、 CH4:电机电流

a.为什么输入(CH1)在上升沿具有抖动? 此外、实验发现、输入的占空比越小、输入抖动就越严重、为什么?

b.测试条件:Vref=3.3V、Rsense 10mΩ Ω、AV=19.8、然后我计算出电机的斩波电流 i=VREF/(Rsense * AV)=16.67A

但在波形(电流为绿线)中,初始电流达到28.4A,为什么这么大,它不应小于16.7A?

CH1:PIN-SH1 (OUT1)、CH2:GND、CH3:PIN-SH2、CH4:VM (电源)

此时、输入的占空比为70%、 为什么当输入 PWM 为0时 SH2 (__LW_AT__紫色线)的波形逐渐上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享 EVM GUI 的屏幕截图吗? 我想知道您是如何配置 EVM 的。 我对您的问题的回答如下。

    1A)您是指 CH1上的振铃吗? 我相信 CH1上的振铃来自您在 CH4上观察到的振铃源。 抖动是一种不同的现象

    1b)这个波形对我来说很奇怪、原因有几个:

    • GH1信号的时序与 IN1/PH 信号相匹配、因此我认为器件实际上不会对电流进行斩波。
    • 当 IN1/PH 为低电平时、GH1信号看起来很奇怪。 它的放电速度似乎很慢。 我希望它能够快速放电并具有尖锐的边缘。
    • 当我查看通道4上的电流时、我会看到较大的振铃、但总体而言、电流电平为0A 如果您期望的是16A、这会非常奇怪 它几乎看起来像是损坏或未正确连接的东西。

    2) 2)如果电流从 OUT1流过电机、则我预计 OUT1电压会下降、OUT2电压会增加。 至于在 PWM 为0时发生这种情况的原因、它取决于您配置模式的方式。 您使用哪种模式设置? 您如何驱动 INX 引脚? (GUI 的屏幕截图应有助于说明这一点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GUI 的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    项目2是否仍然是您的未决问题? 我很抱歉耽误你的时间。 我不得不花时间支持其他请求。