主题中讨论的其他器件:CSD18540Q5B、 DRV8702-Q1EVM
当我发现睡眠按钮状态是向后的时、套件就能很好地工作。 我假设 Enabled 将信号驱动为低电平。 使用 DMM 后、我发现状态是向后的。 解决此问题后、该套件工作良好。
观察结果:
我使用的是具有24伏电源的24伏电机。 测试配置使用电机来提升50磅的重量。 我在 测试过程中使用了钳位电流表来测量电流。 电流表的读数比 EVM 软件大1安培。 我在增加重量的过程中看到4.9安的高电流、而保持电流以保持重量为3.0安。 在保持期间、我感受到了 FET、并对热耗散感到惊讶。 我担心 FET 将无法长时间(几个月、几年)承受重量。 我查看了 FET 的数据表、发现它们非常可靠、应该能够处理我的应用。 下面是评估板上使用的 FET 的器件型号。
MOSFET、N 沟道、60V、28A、SON 5x6mm |
CSD18540Q5B | 应用工程师 |
问题1:
是否有人看到睡眠按钮的反向行为?
问题2
评估板的设计是否具有显著的散热能力、可驱动5安培的大电流?
谢谢你
Rob Cohen
烟雾防护装置