This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:drv10987

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/725324/drv10987-drv10987

器件型号:DRV10987

我曾提出过一个有关 MOTIONFIRE 的问题、该问题在规格中提到了四相控制器。 收到3份答复,首先来自 Brian Schmidt,他说他基本上不能帮助,其次是 Kiran Kumar,他说会解决这个问题,最后一份来自 A.Vaze,他也没有增加价值,只是说他把这个问题转移到另一个论坛。 因此、2周后、TI 没有人可以回答我的基本问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    很抱歉让你失望。 DRV10987是一款三相 BLDC 驱动器。 您了解了哪个器件讨论了四相控制器? 如果您有器件型号、我可以查看它。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Motionfire 电机控制参考设计(FireDriver 模块)
    (激活) MOTIONFIRE-MOTORCONTROL-REF



    说明和特性
    技术文档
    支持与培训
    立即订购

    查看涵盖授权使用、知识产权事宜和免责声明的 TI Designs 重要声明。

    说明
    FireDriver 模块是一种电隔离插入式电源模块、可插入消防平台。 每个模块包括一个 Max-II CPLD、并提供24相或支持多达12个电机。 四相驱动器在50VDC 的直流总线电压下提供高达10A 的每相电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    MotionFire 模块似乎基于一个 FPGA 来控制单个高侧+低侧栅极驱动 器 www.ti.com/.../lm5101b
    这不是一个集成解决方案。

    从最初的请求来看,似乎您需要一个模仿 MotionFire 模块的集成解决方案。 我的产品系列没有类似这样的器件、并且我无法在 TI 网站上找到类似的器件。

    此致、
    Brian