This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:检查电荷泵频率..

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182868/drv8343-q1-checking-charge-pump-frequency

器件型号:DRV8343-Q1

大家好、团队、  

我的客户正在检查 EMI 问题、并想知道 DRV8343-Q1的电荷泵频率。
数据表中未指定电荷泵频率、您是否会告诉我器件的电荷泵频率?

此致、  
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!  

    我将需要与团队保持一致、我将在本周结束前再次与您联系。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    DRV8343的电荷泵频率介于340kHz 和460kHz 之间。 在进行 EMI 测试时需要考虑的一点是、如果电机未进行屏蔽、则可能会有很多来自电机的 EMI 噪声、这可能是影响因素。 最好屏蔽/隔离测试室中的电机、以减少电机相线的影响。  

    此致、

    Anthony Lodi