This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975EVM:用于通过 USB2Any 适配器进行通信的 LabVIEW 代码?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975EVM, USB2ANY, DRV10975
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188963/drv10975evm-labview-code-for-communication-via-usb2any-adapter

器件型号:DRV10975EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDRV10975

我想创建一个 LabVIEW 应用、让我们通过 USB 通过 USB2Any 适配器配置 DRV10975EVM。  是否有任何示例代码可向我们展示如何执行该操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    遗憾的是、我们没有任何示例代码。 您可以使用我们的 DRV10975 GUI 与 EVM 进行通信。

    此致、

    Vishnu