This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:可调节输出电压

Guru**** 1212860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195206/drv8231-adjustable-output-voltage

器件型号:DRV8231
主题中讨论的其他器件:DRV8830

大家好、

我们是否有这样的 BDC 驱动器、其输出电压可以调节? 例如、电源为24V。 当电机正向旋转时、输出电压为±18V。  当电机反向旋转时、输出电压为±12V。  

谢谢!

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    是否可以提供有关终端设备或应用的更多信息?  

    我们确实拥有能够进行电压调节和速度调节的 DRV8830、但其最大工作电压为7V。  我们开发了另一款具有类似电压调节功能的器件、最大工作电压为12V。  

    24V 是否为电机所需的电压?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    需要24V 电压。 终端设备是抽油烟机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    遗憾的是、我们目前没有能够在24V 电压下进行稳压的 OUT 产品系列中的器件。 我们将考虑在未来的产品开发中添加此功能。

    我对改变方向时需要改变电流感到好奇。 是调整电机的速度吗?

    此致、

    Pablo Armet