尊敬的 TI 技术支持团队:
我使用 DRV8837设计了一个用于控制直流电机的板。 电机是3-6V ~100rpm 直流电机、满载时消耗的电流约为150mA。 我使用不同的3.3V 电源为电机驱动器的 VM 和 Vcc 供电。 我使用两 个 MP2161 (直流/直流降压转换器)来生成 DRV8837的 VM 和 Vcc 电压。 我正在使用电源定序。 首先、生成 Vcc 电压(+3V3_board)、然后此转换器的 PG 引脚用于启用 生成 电机电压(+3V3_Motor)的 MP2161。 我在启动时使 DRV8837的 IN1和 IN2输入处于"高电平"状态。 我已附上该主题的原理图。 MP2161输出为3.3V、符合预期。
问题在于、当我为系统供电时、尽管 IN1和 IN2为高电平(制动模式)、电机在短时间内旋转、然后停止(并按预期运行)。 我还将 IN1和 IN2设置为低电平、但在电路板通电时观察到相同的行为(电机在启动时短暂旋转)。 这个问题是否有任何解决方案、如何确保电机不会在启动时旋转?
感谢您的提前帮助、
此致、
阿赫迈特