This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:可以菊花链连接多少个 DRV?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196515/drv8860-how-many-drv-can-be-daisy-chained

器件型号:DRV8860
主题中讨论的其他器件:DRV8912-Q1

大家好、需要控制200个小型螺线管、我想知道这8个输出芯片中有多少芯片可以菊链方式连接在一起、以便通过串行总线控制它们。

数据表中除了每个驱动程序都充当再生缓冲器之外、没有提到任何其他内容。

对于多路输出(16个或更多)其他驱动器是否有任何提示或建议、这些驱动器需要处理的每通道电流不超过200mA?

此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    请考虑 DRV8912-Q1。  它具有真正的 SPI 接口和菊花链功能、可满足您的需求。

    此致、

    Ryan