请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8860 主题中讨论的其他器件:DRV8912-Q1
大家好、需要控制200个小型螺线管、我想知道这8个输出芯片中有多少芯片可以菊链方式连接在一起、以便通过串行总线控制它们。
数据表中除了每个驱动程序都充当再生缓冲器之外、没有提到任何其他内容。
对于多路输出(16个或更多)其他驱动器是否有任何提示或建议、这些驱动器需要处理的每通道电流不超过200mA?
此致、谢谢