This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:1.

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306, LM5113
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215334/drv8306-1

器件型号:DRV8306
主题中讨论的其他器件: LM5113

该驱动程序是支持使用 GanFet、还是仅适用于使用 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arturo:

    感谢您的提问! DRV8306专为驱动 MOSFET 而设计、因此会施加大约10V 的 VGS 电压。 GaN FET 通常需要较低的 VGS 电压、例如6V、因此 DRV8306不适合驱动 GaN FET。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有特定的集成芯片、其功能与您推荐用于使用 GanFet 的应用? 或者、您是否有您推荐的 BLDC 电机控制器和驱动器的特定组合? 我一直使用 UCC26DW 和 LM5113对来运行 BLDC 霍尔传感器电机。 事实证明、从这一对产品中获得始终如一的可靠性能非常困难。 通常情况下、LM5113芯片在启动时会立即烧坏、或按预期运行15秒、然后烧坏。 GANFETS 配置为半桥配置、因此 GANFet 会与驱动器一同烧坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arturo:

    使用的总线电压是多少? GaN 通常用于 220V 等高总线电压的应用。

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用38伏的总线电压。 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arturo:

    非常感谢您的详细信息! 出于好奇心、考虑到电压电平如此低、使用 GaN FET 而不是 MOSFET 的原因是什么?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arturo:  

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew