This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:使用 DRV8962的音圈驱动器

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634, DRV8962, DRV8412, TAS5624A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211683/drv8962-voice-coil-drivers-using-drv8962

器件型号:DRV8962
主题中讨论的其他器件:DRV8432DRV8412TAS5624A、TAS5634、 TAS5624

您好!

我们正在使用 DRV8432设计音圈驱动器、突然之间我们发现 DRV8432上目前几乎没有数据表、我们无法在零售商处订购! 我们搜索替代的升级 DRV、发现 TI 建议使用 DRV8962DDV 而不是 DRV8432。

手头的应用需要在回路中使用 DSP (TMS320C2000)直接对每个半桥进行 PWM 控制、以实现音圈位置控制。 我们希望实现快速且精确的控制、因此考虑了以下规格。

1.电流感应的精度和更新时间。 我们需要使用反馈到 DSP 的电流来逐周期控制 PWM。我们发现 TI 表明 ipp 精度为4%、最坏的情况下是2us 或3.5us。 那么、此规格是与 DRV8432达到的吗? 3.5us 意味着在闭环控制的这段时间间隔内、不能调整 PWM 的导通时间。 我们是否需要外部分流电阻器来实现及时的闭环电流控制?

2. DRV8432的 PWM 频率为500KHz、在 我们设计的原型中、我们使用一个外部分流电阻器、在 DSP 中将闭环控制更新间隔设置为2us。 对于 DRV8962、最大 PWM 降至200kHz、最小为5us。 此外、DRV8432的死区时间和传播时间分别为5.5ns 和38ns、与 DRV8962分别为300ns 和600ns 相比、我认为 DRV8962不能很好地替代 DRV8432。 (是的、我们的工程团队非常喜欢 DRV8432!!!! 为什么要将其删除...)。 这些参数、PWM 频率、传播延迟、死区时间和传播时间对于音圈应用很重要、 对吗? DRV8962是否支持 DRV8432这样的操作、从而我们可以放心地使用 drv8962删除现有的 drv8432设计?

3. 有没有集成 FET 高频 DRV 芯片(或计划)? 我们期望 PWM 处于500kHz 或更高的范围、即1MHz。

此致。 Benyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、

    您对电流/功率有哪些要求?  DRV8412将继续可用、并且可能是一个选项。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定电流为8.2A RMS 的大型线圈和峰值电流为25A 的中型线圈、额定电流为5A RMS、峰值为15A。 等效电阻为0.85欧姆、电感约为300 μ H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、

    您能考虑一下这样的器件吗?  它采用与 DRV8432类似的焊盘朝上封装、因此可连接散热器。  您还可以桥接输出以获得更大的功率。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5624a.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。

    1. 我们需要使用手动控制的快速衰减和慢速衰减、进行直接周期到周期 PWM 控制。 TAS5624A 和 TAS5634是高频器件、但尚不清楚它们是否具有这些特性。 数据表显示、这些芯片具有带模拟滤波器的闭环、最小驱动电阻分别为2.5欧姆和3欧姆。 这些特性是否会影响0.85欧姆线圈的精确周期到周期 PWM 控制?

    2. 我们需要 DRV 芯片具有电流限制功能、以便限制单个产品中不同线圈的输出电流。 是否可以使用 TAS5624或 TAS5634限制电流?

    3. 最好进行集成电流检测。 是否可以通过在 TAS5624A BTL 分支的 HS 输出端放置一个电流分流器来实现闭环电流控制?  如果我们被迫使用 DRV8962、是否会使用外部电流检测电阻器来帮助缩短电流检测反馈间隔?

    4. 在 DRV8412仍投入生产的情况下、我们能否通过在并联模式下组合2个 H 桥来实现8A RMS 和25A 峰值? 是否有任何参考设计可用于使用 DRV8412的并联模式或类似 DRV IC?

    5. 我想这正是 DRV8432发挥作用的地方、我们可以使用几乎相同的芯片区域来控制两个线圈、但现在可能最终会对2个线圈使用2个 DRV8412。 如果到今年年底 DRV8412已停产、该怎么办? 是否有任何长期支持(LTS) DRV 芯片或声明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、

    我的错误...我发送了错误的链接。  试试这个:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5162.pdf

    具有与 DRV8432类似的功能、但采用不同的封装、仍支持连接散热器。  感测电阻也可插入、免责声明与 DRV8412数据表中所示相同。   

    DRV8432存在与封装相关的问题。  我们在 DRV8412上不会遇到与它在不同封装中相同的问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们购买了大约110个 DRV8432、现在可能不得不使用这些芯片、并将 DRV8412的并行模式用作备用计划。

    1.我们可以假设这个封装相关的问题不会影响 这些芯片的质量或者稳定性或者性能吗? 其日期约为20世纪19年代

    DRV8432的问题与软件包相关

    2.我们能否申请 DRV8962DDV 封装的一些样片并购买 DRV8962VEVM 评估板? 我们需要尽快评估 DRV8962。

    此致、

    Benyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、

    1) 绝对不是质量问题。

    2) 不幸的是,我们还没有准备好这个软件包。  我甚至没有样片。  不幸的是、在我们能够在网上获得这些内容之前、我将需要几个月的时间。  如果您单击产品文件夹右上角的"订阅最新信息"按钮、将在有可用更新时通知您。

    https://www.ti.com/product/DRV8962

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们将使用 DRV8412作为备份计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题、我们是否仍可以从其他零售商购买 DRV8432并从 TI FAE 或 TI 社区论坛获得支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、

    只要这些器件不是假冒的、并且是通过批准的经销商购买的、TI 就始终提供支持。   

    https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html

    此致、

    Ryan