主题中讨论的其他器件:DRV8432、 DRV8412、 TAS5624A、TAS5634、 TAS5624
您好!
我们正在使用 DRV8432设计音圈驱动器、突然之间我们发现 DRV8432上目前几乎没有数据表、我们无法在零售商处订购! 我们搜索替代的升级 DRV、发现 TI 建议使用 DRV8962DDV 而不是 DRV8432。
手头的应用需要在回路中使用 DSP (TMS320C2000)直接对每个半桥进行 PWM 控制、以实现音圈位置控制。 我们希望实现快速且精确的控制、因此考虑了以下规格。
1.电流感应的精度和更新时间。 我们需要使用反馈到 DSP 的电流来逐周期控制 PWM。我们发现 TI 表明 ipp 精度为4%、最坏的情况下是2us 或3.5us。 那么、此规格是与 DRV8432达到的吗? 3.5us 意味着在闭环控制的这段时间间隔内、不能调整 PWM 的导通时间。 我们是否需要外部分流电阻器来实现及时的闭环电流控制?
2. DRV8432的 PWM 频率为500KHz、在 我们设计的原型中、我们使用一个外部分流电阻器、在 DSP 中将闭环控制更新间隔设置为2us。 对于 DRV8962、最大 PWM 降至200kHz、最小为5us。 此外、DRV8432的死区时间和传播时间分别为5.5ns 和38ns、与 DRV8962分别为300ns 和600ns 相比、我认为 DRV8962不能很好地替代 DRV8432。 (是的、我们的工程团队非常喜欢 DRV8432!!!! 为什么要将其删除...)。 这些参数、PWM 频率、传播延迟、死区时间和传播时间对于音圈应用很重要、 对吗? DRV8962是否支持 DRV8432这样的操作、从而我们可以放心地使用 drv8962删除现有的 drv8432设计?
3. 有没有集成 FET 高频 DRV 芯片(或计划)? 我们期望 PWM 处于500kHz 或更高的范围、即1MHz。
此致。 Benyuan