This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:对 BAT/CND 短路测试

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210750/drv8912-q1-short-to-bat-cnd-test

器件型号:DRV8912-Q1

您好、专家:  

请支持检查以下 DRV8912/8904全电机驱动器是否能满足以下短路测试:

  • Ls 激活期间针对28V/1分钟进行短路测试
  • HS 有效期间针对 GND/1MIN 的短路测试
  • HS 有效状态下28V/1min 的短路测试
  • HS/LS 未激活期间28V/1分钟的短路测试

任何不清楚的信息都可以告诉我。 提前感谢。

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    对于前2种情况、施加短路时、器件将进入过流保护(OCP)模式。

    对于最后2种情况、不会发生 OCP 报告、因为没有强电流路径、因为对相同电源电压短路(情况3)或对高阻抗情况下的输出发生短路。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    对于最后2种情况、8912的电源电压 VM 为12V、但短路测试 高达28V。 如果没有风险、您可以再次检查一下吗?  

    此处的用例是客户希望在商用车辆应用中使用8912。 电池电压为24V、但它们从直流/直流转换器产生12V 电压来为 VM 供电。  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    在最后两种情况下、电流将在短路期间流经 FET 的体二极管。  这将"泵送"电源。  绝对最大值的情况下运行。 最长 电压规格、器件将能够承受此电压。   

    顺便说一下、汽车的负载突降规格为60V。  如果在负载突降期间发生短路、我们的器件将损坏。  因此、我从未见过商业应用在应用中使用40V 额定器件的情况。  这是一个高风险.

    此致、

    Ryan