This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:请求获得一些特定信息

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2667EVM-CT, USB2ANY, DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207256/drv2667evm-ct-request-for-some-specific-information

器件型号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDRV2667、DRV2700

Q 1:是否可以将定制的10 MHz 电压信号转储到该板并使压电以该频率振动  
问题2:需要有关 DRV2667EVM-CT 频率的信息[在什么频率范围  内,我们可以在一(秒、分钟)内调制信号]
问题3: 此 USB2ANY—USB2ANY 接口适配器有哪些可能的应用,
该端口(USB2ANY—USB2ANY 接口适配器)需要以特定频率将我们的 PC 中生成的电压值转储到电路板。
问题4:我们需要购买的基本软件包是什么  
Q5:数字前端的含义是某种 GUI 接口或要在驱动程序中转储的数字值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumyajit。

    欢迎使用 E2E!

    Q1) 10MHz 信号无法与 DRV2667搭配使用。 输出电压将在20kHz 之前滚降。  

    Q2)这是可以根据 PVDD 实现的频率范围(请参阅 DRV2700数据表)

    Q3)需要 USB2ANY 通过 GUI https://www.ti.com/tool/PIEZO-CONSOLE 来控制 DRV2667EVM-CT。 GUI 将简化波形的生成和器件的编程。 可使用 I2C 主设备来完成波形编 程、有关如何对器件进行编程的信息、请参阅数据表第7.5.3节"对 RAM 进行编程"

    Q4)https://www.ti.com/tool/PIEZO-CONSOLE 是此 EVM 所需的唯一 GUI。 需要 USB2ANY 才能与 EVM 连接。  

    Q5)"数字前端"是 DRV2667内部的数字处理块  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在 MHz 范围内实现更高的工作频率范围、是其性能更好的压电式电极传动器(具有与 DRV2667EVM 类似的功能)
    请建议一些合适的器件以及可用于在 MHz 频率范围内调制的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    我认为这与我先前回答的问题相同。 我们的压电式驱动器的音频范围受限、因此无法以兆赫兹的频率运行。

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息,如果我们在这一 范围内工作,我们将采购它.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    TI 有一系列 H 桥电机驱动器、可用作在 MHz 范围内驱动的分立式解决方案。 请考虑在此应用中使用 TI。  

    此致、
    Arthur