This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:有刷直流电机的驱动器设计建议

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207300/drv8876-driver-design-suggestions-for-a-brushed-dc-motor

器件型号:DRV8876

团队、您好!

请帮助我提出您的宝贵建议和反馈。 设计仍处于理论阶段。 众所周知、系统级测试对于达到理想情况下的性能至关重要。 但是、我想获取一些书面建议、以便为更好地进行设计奠定基础。 下面是一些问题:

  1. 要选择的理想情况下大容量电容的值是多少?我们如何得出该电机的值(电容和电压额定值)? 考虑到反电动势/惯性滑行电流返回到输入直流轨。 在数据表中、大容量电容的信息是通用信息。
  2. 为了实现最佳性能和耐用性、应选择哪种最佳的电容器技术?
  3. 为应用选择的串联电机电感值为150uH、搭配此驱动器 IC 使用时是否有任何更改建议?
  4. 此设计中添加了噪声抑制电路、用于减轻电机上的开关噪声和消除射频噪声的外部电容器。 您对此有何宝贵意见? 在必要时、或者该 IC 能够处理噪声性能? 在 PWM 模式下计划的频率为100kHz。  

电路:

电机信息:  

提前感谢。  

此致、

Nikhil