请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605L-Q1 当我为 SDA/SCL 引脚提供3.3V 电压时、我可以看到 VCC 引脚处存在接近1V 的漏电压。 它们是内部连接的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我为 SDA/SCL 引脚提供3.3V 电压时、我可以看到 VCC 引脚处存在接近1V 的漏电压。 它们是内部连接的吗?
尊敬的 Martin:
两者之间可能存在某种 ESD 保护电路/二极管、从而造成您看到的骤降。 但我强烈建议不要在 VDD 稳定之前应用3.3V 电压(此器件上没有 VCC)。 I2C 引脚的绝对最大值为 VDD+0.3V、当您首次向 I2C 引脚施加3.3V 电压时、该值为0。 请先尝试施加 VDD、然后再施加 SDA/SCL 电压。
此致、
Jeff McPherson