请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8343S-Q1EVM 您能帮助我找到 用于频谱的"DRV8343S-Q1EVM"从时钟吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能帮助我找到 用于频谱的"DRV8343S-Q1EVM"从时钟吗?
尊敬的 Karthi:
您是否参考过 DRV8343S-Q1器件的 SPI 时钟频率?
器件数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8343-q1.pdf
此致、
Andrew
尊敬的 Karthi:
以下用户指南应该能够帮助您设置 DRV8343S-Q1EVM 进行评估: DRV8343H-Q1EVM 和 DRV8343S-Q1EVM 用户指南
此致!
~Alicia