This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:关于驱动步进电机的咨询

Guru**** 1111390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1, DRV8889-Q1, DRV8411A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229691/drv8912-q1-consultation-on-driving-stepper-motors

器件型号:DRV8912-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8889-Q1DRV8411A

你(们)好

DRV8912-Q1能否驱动两相步进电机?  如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haibo、

    上一个 E2E 主题 解答了该问题。 简而言之、由于该器件没有集成电流限制、因此只能以全步进方式驱动步进电机。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pablo  

    感谢您的信息! 我当前正在使用 DRV8912 创建样片,、官方工程将切换到 DRV8889。

    我还有另一个问题、我的开关频率选择是2000Hz、

     我是否可以根据   下图所示的传导步骤快速控制 A、B、C 和 D 进行开关?

    这是否需要 MCU 快速配置 OUTX 或者是否可以配置 DRV89X?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haibo、

    有4个内部 PWM 发生器可以映射到任何半桥输入。 频率和占空比进行控制。 但是、您要使用的控制序列有一些延迟的 PWM 信号偏移。 DRV8912无法做到这一点。 现在有一个可能的解决方案、就是增加每个 PWM 发生器的激活之间的延时时间、这个延时与 PWM 信号之间的电气延时相对应。 例如、PWM_A 激活后、请等待10us、然后再发送命令以激活 PWM_B、依此类推。 该解决方案需要试错才能使计时准确。

    最简单的解决方案是使用专用的步进驱动器、例如 DRV8889-Q1或 DRV8411A (具有4引脚接口的更简单的驱动器)。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pablo  

    谢谢 !

    此致、

    徐海波