请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8306 主题中讨论的其他器件: CSD88584Q5DC
您好!
客户制造了一个应用了 DRV8306和 CSD88584Q5DC 的电路板。
BLDC 电机在电路板验证过程中未运行、因此有必要查看设计和设置错误。
请查看原理图。
e2e.ti.com/.../3323.Schematic.pdf
电机规格: e2e.ti.com/.../ECMOTOR_5F00_647691_2D00_60Flat_2D00_100W_2D00_12V.pdf