This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:DRV8231电路

Guru**** 1207340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231, DRV8231A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232503/drv8231-drv8231-circuit

器件型号:DRV8231

您好!

我们会使用 DRV8231来驱动有刷直流电机。

我们需要能够检测电机何时卡住(无法转弯)、以便通知操作员。 电机需要在大约1.7A 切断。

该驱动器的反馈会通过运算放大器、并输入到我们的微控制器 ADC 中。 然后我们可以采取行动。 我们的微控制器 ADC 可处理的最大电压为0-5V 和40mA

我们还添加了在电机开启时打开的 LED:绿色 LED 表示一个方向、蓝色 LED 表示反向。

参阅 DRV8231数据表的第18页、请参阅随附的图。

这对于我们的应用而言是否合适?

此外、我们是否需要添加一个600m Ω 的分流电阻器、如果需要、还需要与 Rsense 并联?

感谢您的任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 数据表中显示的设置可以正常工作。 如果您希望移除运算放大器、则还可以选择使用 DRV8231A、该器件与 DRV8231相同、但配备一个电流镜、用于进行电流感应。 模拟输出(IPROPI)在 ADC 的范围内、无需外部运算放大器。  

    常见问题解答 介绍了如何检测电机失速。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、


    感谢您的答复。

    我们更改为 DRV8231A。 请参阅附件、它看起来是否正确?

    只需确认一下、我们的微控制器的 ADC 条件(0-5V 输入、最大40mA)在该设置中是否仍然正常?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    设置良好。

    仅需确认一下,我们的微控制器的 ADC 条件(0-5V 输入,最大值40mA)是否仍可以接受此设置?

    µA IRROPI 引脚的电流处于 μ A 范围内、ADC 的输入将为高阻态、因此没有违反 ADC 40mA 规格的风险。 IPROPI 上还有一个内部钳位、防止其超过5V。 如果您有问题、解决方案是 IPROPI 和 ADC 输入之间连接限流电阻器。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特