This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:电流调节带宽?

Guru**** 1209110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251, DRV8251A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246289/drv8251-current-regulation-bandwidth

器件型号:DRV8251

Howdy,

我想用 DRV8251或类似器件替换模拟闭环电机电流驱动器。  特别关注内部电流调节、但需要的带宽为10kHz。 遗憾的是、数据表中的几条示波器迹线似乎表示稳定时间相当长、而这部分排除了(数十毫秒)。

在给定一些电机参数的情况下、是否有估算电流调节带宽的简化方法、或者仿真是否是唯一的方法?  或者、也有更多合适的器件需要探索(需要3.5A+、40V+驱动、全 H 桥、内部电流调节、PWM 驱动)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    DRV8251A 将是更好的选择。 它使用电流镜电路进行内部电流调节。  

    [报价 userid="569120" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246289/drv8251-current-regulation-bandwidth ]对内部电流调节特别感兴趣、但要求带宽为10 kHz。 遗憾的是、数据表中的几条示波器迹线似乎指示稳定时间很长、这部分除外(数十毫秒)。[/引述]

    您在哪里找到了这些信息? 您在这里指的是带宽。 放大器带宽?

     此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我对电流调节带宽(电流输出对 PWM 输入变化的响应)感兴趣。

    ~10ms 的估算值摘自 DRV8251A 数据表中应用曲线部分的图9-7和图9-13、网址为: https://www.ti.com/lit/pdf/SLVSFU6

    如果我的回答不正确、并且可以更快的设定点响应(针对电感负载)、我会很感兴趣。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的澄清。

    我想您正在寻找的是所谓的传播延迟。 此驱动器的传播延迟为0.7µs μ s - 1µs μ s。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特