This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343S-Q1EVM:DRV8343支持电机控制 ALGORITHAM

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1245551/drv8343s-q1evm-drv8343-supporting-motor-control-algoritham

器件型号:DRV8343S-Q1EVM

尊敬的团队

请确认 drv8343驱动器 IC 是否支持无传感器 FOC 电机控制算法以与该 TI MCU 进行连接?、   

如果我正在使用无传感器 FOC 算法、我们如何使用 MODE、IDRIVE、VDC 和 GAIN 引脚?

请提供准确的反馈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwara:

    留出一些时间来查看我们的文档、我们将力求在可能的情况下针对 EVM 的无传感器功能/引脚用途提供合适的建议。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwara:

    感谢您的耐心。  

    DRV8343-Q1EVM 可以与 FOC 一起使用;但是、8343必须使用自己的 MCU 来驱动 FOC 算法。 目前、我们不具备适用于此特定 EVM 的此类用例的任何示例代码。

    关于与 FOC 配合使用的引脚、每个引脚的功能都是 独立处理的、可以正常使用。  

    此处随附的是 DRV8343-Q1EVM 规格表中的表格、其中详细介绍了每个上述引脚的连接设置和影响:

    IDRIVE 引脚控制进入功率级 MOSFET 的设置栅极驱动电流,以影响其开关速度(打开/关闭),并可通过将跳线与所需配置相连来正常使用。  

    与决定 CSA 增益设置和 VDS 阈值的增益引脚相同。

    可以使用驱动器 EVM 本身上的上述电阻器/跳线连接来配置它们、并与 FOC 算法结合应用。  

    希望这些信息有助于澄清任何混淆。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwara:  

    我注意到您已重新打开该主题、想询问您是否有任何其他问题或是否需要澄清?

    此致、

    -约书亚