尊敬的团队
请确认 drv8343驱动器 IC 是否支持无传感器 FOC 电机控制算法以与该 TI MCU 进行连接?、
如果我正在使用无传感器 FOC 算法、我们如何使用 MODE、IDRIVE、VDC 和 GAIN 引脚?
请提供准确的反馈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
请确认 drv8343驱动器 IC 是否支持无传感器 FOC 电机控制算法以与该 TI MCU 进行连接?、
如果我正在使用无传感器 FOC 算法、我们如何使用 MODE、IDRIVE、VDC 和 GAIN 引脚?
请提供准确的反馈
尊敬的 Bhuvaneshwara:
感谢您的耐心。
DRV8343-Q1EVM 可以与 FOC 一起使用;但是、8343必须使用自己的 MCU 来驱动 FOC 算法。 目前、我们不具备适用于此特定 EVM 的此类用例的任何示例代码。
关于与 FOC 配合使用的引脚、每个引脚的功能都是 独立处理的、可以正常使用。
此处随附的是 DRV8343-Q1EVM 规格表中的表格、其中详细介绍了每个上述引脚的连接设置和影响:
IDRIVE 引脚控制进入功率级 MOSFET 的设置栅极驱动电流,以影响其开关速度(打开/关闭),并可通过将跳线与所需配置相连来正常使用。
与决定 CSA 增益设置和 VDS 阈值的增益引脚相同。
可以使用驱动器 EVM 本身上的上述电阻器/跳线连接来配置它们、并与 FOC 算法结合应用。
希望这些信息有助于澄清任何混淆。
此致、
-约书亚