主题中讨论的其他器件: DRV8462、DRV8962
接下来、我们将使用本书外的8874。 在大多数情况下、我们不是直接控制电机、而是使用它为总线上的设备提供电源以及发送信号。
具体来说、这适用于铁路模型行业、在该行业中、通过在大约8kHz 的频率翻转方向引脚来产生"DCC"信号、以便在每个输出上、H 桥的一侧相对于另一侧保持半个周期的正电压、然后它们进行切换。 PWM 引脚保持在电源电压下、即大约12-18V。 因此、我们会在示波器上生成一个看起来像方波的双极脉冲序列。 该信号进入机车和配件连接到的轨道。
机车在赛道上行驶。 整流器接受其视为方波并将其转换为用于为电子器件供电的直流、另一个 H 桥发送用于控制电机的 PWM。 58uS 和116uS 的不同脉冲被剥离并读取为数据。 "助推器"和其他控制器等附件也连接到轨道上。 我们在电机输出端制作4-8kHz 方波、并将多个光隔离器和全桥整流器连接到它、这是一种简单的方法。 其中一些器件具有沿引线相加的电容。 在某些情况下、浪涌电流对我们来说是一个大问题。 8874可能只需要提供2安培电流、但它可能在几个周期内达到5A 或稍高一点。 除了将桥式整流器连接到引线并通过其为1000uF 的电容器充电外、我们没有简单的测试用例。 我们将其连接到5A 或8A 开关电源模块。
似乎会发生的情况是我们会得到浪涌电流、在1000uF 的测试案例中、我们可以计算它、但测量它的方法并不简单。 因此会发生一些过流、8874仅在3到6微秒内提供故障情况。 然后2ms 后它尝试复位、浪涌再次发生、依此类推。 由于脉冲为58uS、8864切断、电容没有足够的充电时间。
如有任何帮助,将不胜感激。 您可以对芯片的配置执行什么操作吗? 我们可以使用另一款芯片? 下一个版本中的新功能为我们;)一些廉价的外部解决方案? 对于有此问题的用户、我们已成功在输出端使用了环形线圈来降低浪涌电流、但这并不理想。 但我们可以使用帮助确定我们需要什么电感。 我们还创建了一种高科技解决方案、在该解决方案中、我们使用微控制器来检测故障、停止正在做的工作、并将具有特定频率和占空比的 PWM 发送到制动引脚以对电容充电、然后切换回正常模式。 谢谢!
弗雷德