请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 1.使用DRV8320HRTV发现电机转动打嗝,PWM端有不确定的干扰存在
2.使用飞线有一点改善,但是还是没有办法消除
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.使用DRV8320HRTV发现电机转动打嗝,PWM端有不确定的干扰存在
2.使用飞线有一点改善,但是还是没有办法消除
尊敬的 Fazhi:
我相信这是 Cherry Zhou 在 E2E 上收到的问题的重复。 我将会回复以下链接的英文主题: (+) DRV8320:泄漏问题-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛。 如果 链接的主题是您的、请关闭此主题、我们可以使用 Cherry 继续在该主题中进行调试。
此致!
Eli