This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:1x 模式

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256304/drv8320-1x-mode

器件型号:DRV8320

您好!

 1x 模式是否适用于无传感器电机运行?

如果是、如何使用外部微控制器运行无传感器电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    顾名思义、1x PWM 模式接受 INHA 引脚上的 PWM 信号、其余引脚用作逻辑引脚来确定半桥输出、方向和制动。 请查看第8.3.1.1.3节以了解更多信息以及 有关逻辑状态及其相应输出的表4、5、以确定您想要如何实现1x 模式。 图18和19也可用于了解如何建立连接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8320.pdf

    通常、霍尔信号直接连接、否则您需要让外部微控制器提供逻辑状态。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果我在没有霍尔传感器的情况下运行电机 (即无传感器模式)微控制器如何感应转子的位置我必须同时考虑反电动势信号以便在无传感器模式下运行电机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    是的、反电动势和电流检测可用于实现无传感器换向。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否必须在1x 模式下检测反电动势和电流检测?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    如果您不希望使用霍尔传感器并且需要检测电机位置、那么反电动势是一种方法。

    请阅读本应用手册的第9-10页以了解详情:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes1a/slvaes1a.pdf

    您是否了解了我们的 MCx 产品:MCT8329和 MCF8315/16的无传感器特性? (集成控制解决方案)

    此致!

    阿克沙伊