This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:DRV8912QPWPRQ

Guru**** 1108040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261174/drv8912-q1-drv8912qpwprq

器件型号:DRV8912-Q1

当 DRV8912QPWPRQ 正常运行时、将输出12 CHS 设置为高电压、 未设置 OCP 状态位。  

2. 将 OUT3引脚短接至 GND,设置 OCP 位。

3.我们不能 通过 CONFIG_CTRL 寄存器的 CLR_FLT 清除 OCP 位 ,输出3被关闭,但我不能再把它设置为高电平。

4.当发生 OUT3 OCP,HB3_HS_OCP 为1,HB3_LS_OCP 为0,nFAULT 为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    在输出3进行 OCP 测试后、其他输出是否仍正常工作?

    器件是否已损坏?

    请尝试设置 CONFIG_CTRL 寄存器中的 OCP_REP 位、以禁用 nFAULT 引脚上的 OCP 故障。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题至此解决、根本原因与 drv8912无关。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我很高兴问题得到解决。

    我将关闭该标签。

    此致!

    大卫