This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:电机驱动器是否支持软启动功能?

Guru**** 1449320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273422/drv8837-can-motor-driver-support-soft-start-feature

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件: DRV8213

您好!

我的客户在锁中使用我们的 DRV8837已经有很长时间了。  他们最近将锁的某些材料从金属更改为塑料。  为了帮助提高耐用性并降低新锁的噪声、客户想知道我们是否有任何支持软启动功能的电机驱动器。  如果没有、他们希望了解我们如何解决新产品的应用问题。  情况如下、他们的现有设计使用 MCU 的 GPIO 并发送高/低信号来控制电机驱动器。  MCU 没有 PWM 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、

    DRV8213具有内置电流调节功能。  这可用于"软启动"电机并限制启动时的电流。   

    此致、

    瑞安