This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:在50mA 负载下进行5V 至15V 转换

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231, DRV8251, DRV8220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273960/drv8231-5v-to-15v-conversion-with-50ma-load

器件型号:DRV8231
主题中讨论的其他器件: DRV8251DRV8220

您好!

我正在搜索满足我的要求的器件。

输入电压5V 逻辑电平高达10kHz
输出为15V,50 mA
如果输入电压为逻辑0 (<1V)、则输出电压大于12V (15V 电源)
如果输入电压为逻辑1 (>3.5V)、则输出电压小于1V (15V 电源)

最少2个通道(最好是同相)有时也会使用单通道
如果任何保护也是可取的(不是要求)
封装 SMD (最好是汽车)
工作温度:-40至125
此产品的使用寿命为10年。
我搜索了以下器件 CD4504BM、DRV8231、DRV8251

您能否提供信息我能否在 DRV8231或 DRV8251等全桥设备中使用半桥?
如果我使用半桥、我是否能够获得所有保护

请推荐符合我要求的任何器件。

非常感谢您的支持。

此致
拉马克里什纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramakrishna、

    我会解答您的问题。 请允许我花几个小时的时间给您回复。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramakrishna、

    我可以回答几个问题,然后巴勃罗完全回到我们。   

    [quote userid="267362" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273960/drv8231-5v-to-15v-conversion-with-50ma-load 能否在 DRV8231或 DRV8251等全桥设备中使用半桥?

    否、您将需要使用具有 独立1/2电桥控制的驱动器才能获得此功能。 您的电流只需要流向1个方向吗? 以下是具有该控制功能的器件: 链接 在20V/1.76A 下 DRV8220看起来非常适合。   过流保护和热关断保护。  

    您能解释一下"非反相"的意思吗?  我喜欢低电平有效控制(低电平=输出开启、高电平=输出关闭)、对吧?   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    谢谢您重播。  

    我已经阅读过 DRV8220,DSG 封装将适合我的应用。

    我想如果器件支持1/2桥配置、我可以使用它。 以下链接显示了所有半桥滤波器件。 是这样吗?

    https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#1077=Independent%201%2F2-Bridge&1192=-40%3B125&2716max=20%3B115&sort=248;asc&

    "您能解释一下"非反相"的含义吗?  我喜欢低电平有效控制(低电平=输出开启、高电平=输出关闭)、对吧?  "-正确。

    谢谢

    此致

    Ramakrishna Challa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramakrishna、

    "您能解释一下"非反相"是什么意思吗?  [/报价]

    我认为这意味着 INx 和 OUTx 是"同相"的。 即 IN1=LOW、OUT1 = LOW。 这就是1/2电桥独立控制的功能。

    在半桥控制中、IN1控制 OUT1、IN2控制 OUT2。 DRV8220支持此配置。

    我希望这可以回答您的问题。

    Br、

    巴勃罗