This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:DRV8316-Q1

Guru**** 1530200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272532/drv8316-q1-drv8316-q1

器件型号:DRV8316-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8316C-Q1

嗨、Expert,

我发现第39页上的计算论坛仅与 IA 有关、而与 Ib 无关。

您可以帮我验证数据表上是否有任何问题吗?

非常感谢您的热情帮助!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    我将与我的团队进行核实、并计划在下周之前提供回复。

    我还想询问您是否考虑了我们的 DRV8316C-Q1。 该器件提高了 CSA 性能、我们建议客户使用此器件。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    具体公式如下:  

    我仍然建议查看 DRV8316C-Q1、因为它具有改进的 CSA。

    此致!
    阿克沙伊