主题中讨论的其他器件: DRV8353、 DRV8350
您好!
- 将霍尔传感器输入连接到 J2、焊接了未组装的电阻器 R46、R48和 R51 、阻值为0 Ω、并选择5V 用于霍尔传感器电源(J1)
- 将 Init.c 文件中的 PWM_Mode 变量更改为0b1,而不是0b0,生成并对目标进行编程
-
GUI 连接到 "含传感器电机"选项。 1*PWM 模式被选择。
-
当我 将电机转速(%)从0增加到18时、 故障状态指示灯指示电机失速
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您好 Akshay、
在6*PWM 传感电机中,电机仅在反方向运行。 当我尝试正向旋转时、它会触发过流故障。
以下是我遵循的步骤
使用6pwm 固件编程的目标
GUI 连接- DRV8350H-含传感器- 6PWM
驱动器被启用
电机相电流限制5A
前进方向
电机被启用
当我将电机转速提高 到22%时、它触发了过流故障
我尝试了"重置"按钮、但 并没有帮助我脱离故障状态。 必须重新编程目标、使电机再次反向旋转。
谢谢
纳杰玛
嘿、Najma、
您能否确保霍尔连接正确接线?
在这种情况下、相电流有助于检测正向和反向之间的差异。 您是否在初始6 PWM 测试中测试了开关方向?
您是否在用于测试1x 模式的经修改的 DRV8350电路板上执行这些测试?
我们提供了这些指南、其中可能包含一些有用的调试建议。
DRV8350 DS 也是了解过流故障的良好资源。
GUI 针对最多16个极进行了优化、因此可能需要对40极电机进行固件编辑。
此致!
阿克沙伊
尊敬的 Akshay:
霍尔传感器导线按正确的顺序连接、并 已使用以下链接 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/845535/faq-how-to-ensure-correct-alignment-of-hall-sensors-and-your-motor 中提到的方法进行了验证。
我修改了板以测试1*PWM ,但移除了霍尔传感器0hm 电阻器,以测试6 PWM 传感。
传感器测试以及光耦合器的
将霍尔传感器输入连接到 J2、并选择5V 用于霍尔传感器电源(J1)
我能够在正向和反向两个方向上运行电机。
您能否告诉我评估40极电机需要进行哪些类型的固件更改? 这只是一个变量变化吗?
谢谢
纳杰玛