This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:以低 RPM 运行、具有 BDC

Guru**** 1206470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284453/drv8251-running-at-low-rpm-with-a-bdc

器件型号:DRV8251

尊敬的 MD:  

我们的 Nextgen MX 将使用此泵: Boxer 5211.901。  它具有一个小型12V 有刷直流电机(最大4W)。  不过、在某些情况下、我们仅以2V 的电压驱动输出(以降低流速)。 目前没有 PWM 或其他花哨的东西、只是2V 的较低直流电压。

 

我们担心、这不是在低转速下运行的最佳方式(例如电机可能即将停止)。  此外、我们可能还需要进一步减慢速度、 您和您的电机团队能否提供建议?  例如、 DRV8251等 H 桥器件是否可以 提供一些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内审查您的问题和反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    DRV8251工作电压仅下降至4.5V、因此必须测试5V + PWM (可能为55% PWM)是否可实现低速。  DRV8251A 通过 IPROPI 提供电流检测反馈、您可以使用该反馈实现一些防失速逻辑。    

    我建议查看 DRV8213 、它的最低电压为1.65V、因此即使有 PWM 也能在需要时以2V 的电压运行。  它具有集成失速检测和可调运算放大器增益、可实现低至10 mA 的高精度电流感应。  不过、它的最大电压仅为11V、而不是12V。  我建议订购评估板- DRV8213EVM 并使用您的电机对其进行测试。   

    此致、

    雅各布