This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:[常见问题解答] Motor Studio GUI - EVM 固件兼容性_重新打开

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MSP-EXP430FR2355, MSP-EXP430G2ET, MCF8316AEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285459/mcf8316aevm-faq-motor-studio-gui---evm-firmware-compatibility-_-reopened

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316AMSP-EXP430FR2355MSP-EXP430G2ET

在标题为:

[常见问题解答] Motor Studio GUI - EVM 固件兼容性

它介绍了将 MCF8316A 评估模块升级到最新固件的过程:

(MCxGUI_FR2355_v0.0.9.out - Comm_Bridge_ 430FR2355_v0.09.out   与新的 Motor Studio GUI 配合使用 )

它显示了如何使用  MSP-EXP430FR2355作为编程器来连接 Spy-Bi-Wire (SBW) 2线 JTAG 接口。

我的问题是、是否可以使用 MSP-EXP430G2553 作为一名程序员???

或者、旧版 MSP-EXP430G2553是否与刷写电机驱动器模块不兼容?

感谢您听我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只要 LaunchPad 上有 eZ-FET 调试探针、即可使用它来使用最新固件对 EVM 进行编程。

    我 找不到名为 MSP-EXP430G2553的 LaunchPad、但找到了名为 MSP-EXP430G2ET 的 LaunchPad。如果此 LaunchPad 与您想要使用的 LaunchPad 相同、则可以使用最新固件来刷写 EVM 因为它具有 eZ-FET 调试探针。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上我使用的是 EXP430G2而不是 EXP430G2ET。 因此、这是无法做到的、因为它是一种 eZ430器件、而不是 eZ-FET。

    根据本文档: MSP 调试器用户指南(修订版 O)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不幸的是、由于 MSP-EXP430G2 LaunchPad 使用 eZ430、而不是 eZ-FET 调试探针、因此不能用于将固件刷写到 MCF8316AEVM 上、这一点是正确的。

    您将必须使用另一个具有  eZ-FET 调试探针的 LaunchPad。 如果需要、请参阅 MSP430 LaunchPad 开发套件 、了解包含板载 eZ-FET 调试探针的 MSP430 LaunchPad。

    此致、

    约书亚