This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SDO 电平下降

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1290037/drv8889-q1-sdo-level-fall

器件型号:DRV8889-Q1

团队好,

在 DRV8889 SPI 测试波中、SDO 波形异常、请查看该振幅为什么下降。

SDO 范围异常:

时钟正常:

SDI 正常:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colt:

    您能否在同一示波器捕获上绘制 SCLK/SDI/SDO/nSCS?

    根据数据表中的图7-32、SDO 将在 nSCS =高电平状态的情况下进入高阻态状态。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅测试范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colt:

    器件按预期工作。  当 nSCS =高电平时、SDO 输出将为高阻态状态。  在 HIZ 中、不驱动输出、并将在不确定的电压下浮动。   

    没有问题。   

    此致、

    瑞安