This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262EVM:固件升级后无法连接

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1291159/drv8262evm-unable-to-connect-after-firmware-upgrade

器件型号:DRV8262EVM

我能够连接到 DRV8262EVM 板一次。 GUI 提供了固件更新。 按照用户指南中的说明进行操作、并加载更新。 在更新过程中的某个时刻、会出现一条有关连接丢失的消息。 更新不能成功完成。 我现在无法连接到 EVM。 MCU_STATUS 以大约每秒一次的频率闪烁。 设备管理器中未枚举任何 MSP COMxx 端口。 目前的是 HID 器件 VID_2047&PID_0203、该器件 似乎是一个 eZ-FET 引导加载程序。 EVM 和 PC 的电源均已下电上电。  

是否需要重新加载固件? 如果是,程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    感谢您在此论坛中发帖。 很抱歉、EVM 连接有问题。 如需进一步调试、请关闭此 EVM 的 USB 枚举不需要的 VM 电机电源。 可以在解决 GUI <>EVM 连接问题后打开此功能。

    您提到"我能够连接一次 DRV8262EVM 板。 GUI 提供了固件更新。"。 这说明您已经正确设置了所有内容。 您是使用云版 GUI 还是其桌面? 您是否使用了 GUI 版本1.0.3?   

    将 EVM USB 连接到计算机后、除了闪烁的 MCU_STATUS LED 外、绿色 LED D2是否会稳定亮起?  如果不是、请根据 EVM UG https://www.ti.com/lit/pdf/slou558检查 J10上的跳线短路是否正确填充。  

    绿色常亮的 D2应指向枚举的 MSP COMxx 端口。 如果未枚举这些驱动程序、您的计算机中可能没有安装 MSP USB 驱动程序。 EVM UG 的第4页提供了下载和安装 MSP430_FET_Drivers 的链接。

    安装这些驱动程序后、即使 GUI 无法成功识别 EVM、您也可以执行另一个固件更新。 这些步骤应该可以帮助您解决此问题。 我使用我手头的 DRV8262EVM 仔细检查了 GUI 1.0.3、 它在执行固件更新后按预期连接。 在固件更新期间、红色 LED D1将闪烁、以指示固件更新过程进度。 编程完成后、D1将熄灭。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    它花了几次尝试。  第3次尝试时、固件加载无错误。 EVM 正在重新连接。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Cary.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    我很高兴它发挥了作用。 谢谢您告诉我们。

    此致、Murugavel