主题中讨论的其他器件: DRV8305-Q1EVM
您好!
我们使用以下芯片 DRV8311HRRWR 来驱动定制电机。 我们面临的问题是电机驱动器发热严重。
电路板的总电流约为147mA:
- 空闲电流:23mA
- 驱动器+电机:124mA
在进行一些测量之后、我们看到大约50%的驱动器和电机电流会耗散到驱动器芯片中、或多或少的60mA。 这会导致驱动器变热并降低应用效率。 这是一个严重的问题、尤其是因为它是一种电池应用。
- 我们已经尝试了不同的死区时间设置。
- 分析了 PWM 输入是否正确。
- 我们尝试了体验不同的 PWM 速度(40kHz 和80kHz)。
- 我们检查了相位之间是否相隔120度。
布局可在散热方面得到改进。 外露焊盘下方没有散热焊盘。 该值将在下一次迭代中进行更改。
您可能知道芯片为什么发热这么多了吗?
如需更多信息、请告诉我。