This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210EVM:仅向 DRV8210EVM 的 VM 输入3.75V、VCC_DRV 引脚可以测量3.3V

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210EVM, DRV8210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1295556/drv8210evm-only-input-3-75v-to-vm-of-drv8210evm-the-vcc_drv-pin-can-measure-3-3v

器件型号:DRV8210EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8210

我仅从 VM 为 DRV8210EVM 提供3.75V、不会向包括 VCC_DRV 在内的其他引脚提供任何信号。 然而、我通过 VCC_DRV 测得的电压为3.3V。 我的 问题 是为什么 VCC_DRV 会输出电压? 我认为 VCC_DRV 用于外部 MCU 开关的  

此致、

Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪种封装?  DRL 封装仅具有 VM 输入。  DSG 具有 VM 和 VCC 输入。  对于 DSG、您必须为两者提供电压才能正常工作。

    请提供示波器捕获、其中显示了您的测量值以及电路原理图。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 DSG 封装。   这一个是我通过 DRV8210EVM 测量的 VM 输入电压范围、 这一个是我也 通过 DRV8210EVM 测量的 VCC_DRV。

    此致、

    Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    请分享原理图。  我不知道如何有一个 VCC 输出与 VM 输入.  没有内部稳压器。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚在 TI 购买了本页(https://www.ti.com.cn/tool/cn/DRV8210EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches)中的 drv8210evm

    通过此页面、我认为  drv8210evm 的原理图就是这一个。

    e2e.ti.com/.../MD033A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    好的、这现在很有道理。  EVM U1上有一个稳压器、负责获取输入 VM 并输出3.3V 电压。  此电压用于为板载 MCU 和 DRV8210上的 VCC 引脚供电。  DRV8210逻辑需要此电压才能正常运行。  它绝对是器件的输入。   

    一切都正常、符合预期。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    好的、我明白了。 但是、J4上有一个名为 VCC_DRV 的引脚。 当我想使用一个外部 MCU 时(例如、 Arduino uno)要控制 drv8210evm 以驱动电机、我是否需要向此引脚输入3.3V?

    此致、

    托马斯